This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:数据表规格中的差分输出电压

Guru**** 2931880 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985165/am26lv31e-differential-output-voltage-in-datasheet-spec

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV31

大家好、团队、

我对数据表规格感到困惑。 您能回答以下问题吗?

-AM26LV31数据表指出,差分电压(| VOD |)的典型值为1.5V,但 TIA/EIA-422标准规定 VOD >2V,因此我猜可以理解该定义如下。 我的理解是否正确?

-AM26LV31E 数据表中的状态| VOD2 |= 2.6V、这似乎与 AM26LV31具有不同的 VOD 定义。
您能解释一下这一定义吗?

我想知道 VCC=3.3V 时两个器件的高/低输出电压(单端)。

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐藤

    根据 RS-422标准、VOD 在负载为100欧姆时需要大于2V。 严格地说、AM26LV31不符合 RS-422标准。

    对于 AM26LV31、VOH 为2.3V、VOH 为0.8V。 对于 AM26LV31E、VOH 为3.0V、VOH 为0.2V。  

    此致、

    Hao