This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:PI 滤波器部件选择

Guru**** 2928670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984945/xio2001evm-pi-filter-parts-selection

器件型号:XIO2001EVM

大家好、团队、

您能帮我修改设计中 EVM 上的 π 型滤波电感器吗? 中的默认器件对于 我的应用来说太大。

  1. 关于 VDD_15_PLL 处的 UP4B-100-R、如果在100MHz (>200mA 额定值)下满足220欧姆、是否可以替换为 Murata BLM18AG221SN1?
  2. 关于 BLM21BB221SN1在 VDDA_33/VDDA_15上的详细信息、DS 未提及具体要求。 是否可以将其替换为类似的器件、如 BLM18BD331SN1?

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    1)。 是的、可以替换为 BLM18AG221SN1。 该器件还具有0.25 Ω 的直流电阻。

    2)。 建议继续使用  BLM21BB221SN1、因为该器件具有较低的直流电阻和两倍的额定电流。 也可以为此使用 BLM18AG221SN1。 这样、客户就购买了两个器件、成本可能会更低。

    此致、Nasser