This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:dp83848q

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985194/dp83848q-q1-dp83848q

器件型号:DP83848Q-Q1

100T1至100TX 原理图的设计、芯片的使用分别为 TJ1101和 TI DP83848Q-Q1;

还请帮助检查原理图的配置是否有问题。非常感谢

e2e.ti.com/.../PHY_5F00_to_5F00_PHY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总的来说、原理图看起来不错。 以下是我唯一的评论:

    1. MDC 不需要上拉电阻器和电容器。 MDC 引脚应与接头直接连接。 然而、MDIO 引脚需要一个1.5k 上拉电阻器(无需该电容器)。

    我无法评论原理图的 TJA1101部分、因为这不是 TI 以太网器件。

    此致、

    Adrian Kam

x 出现错误。请重试或与管理员联系。