This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:有关 TPS25750的查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985062/tps25750-inquiry-about-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ24105

大家好、

我的客户正在通过 USB PD 评估 TPS25750到电池充电。

以下是一些问题、您能帮您解答吗?

如果我们使用 TPS25750S 作为灌电流侧、是否需要外部 FET?

2.如果要在插入 USB 电缆时通过 USB 为 TPS25750供电、而在拔下 USB 电缆时通过电池为 TPS25750供电、我们需要做什么?

3.如果插入了非 PD 设备,TPS25750是否会为电池充电? 如果没有、我们如何在忽略 CC 条件的情况下通过无 PD 器件为电池充电?

TPS25750需要 I2C 通信、但我们可以在此处使用非 I2C 电池充电器 IC (例如 BQ24105)吗? 如果不是、您能否建议一款适用于单节锂离子电池的充电器 IC?

5. TPS25750的 GPIO 引脚用于哪种情况?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们使用 TPS25750S 作为灌电流侧、是否需要外部 FET?

    如果您使用 TPS25750S 并希望使用 HV 路径、则需要外部 FET。  TPS25750D 具有集成的双向 PowerPath、可能更适合此应用

    2.如果要在插入 USB 电缆时通过 USB 为 TPS25750供电、而在拔下 USB 电缆时通过电池为 TPS25750供电、我们需要做什么?

    EVM 用户指南显示了此配置。  当未连接 Type C 电缆时、需要提供 PP5V 和 VIN_3V3、以便系统正常工作。

    3.如果插入了非 PD 设备,TPS25750是否会为电池充电? 如果没有、我们如何在忽略 CC 条件的情况下通过无 PD 器件为电池充电?

    非 PD 器件仍将产生至少5A/900mA 的已知电压/电流、可能高达3A。  这足以为大多数小型电池缓慢充电、

    TPS25750需要 I2C 通信、但我们可以在此处使用非 I2C 电池充电器 IC (例如 BQ24105)吗? 如果不是、您能否建议一款适用于单节锂离子电池的充电器 IC?

    如果您有外部 MCU、则可以自行管理充电器和 TPS25750以支持任何充电平台。  我对充电器产品线的了解不够、因此无法在此处提出选项。

    5. TPS25750的 GPIO 引脚用于哪种情况?

    映射到 GPIO 的事件有许多、可用于不同的系统。  有关  各种事件的详细说明、请参阅 TRM www.ti.com/.../slvuc05。