This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:电流限制电阻器的功率限制?

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985082/tios1013-power-limit-of-current-limit-resister

器件型号:TIOS1013

尊敬的团队:  

电流限制电阻器是否有功率限制规格?  

我知道 Rset 值用于产生内部比较器输入电压。 对吗?  如果是、流经 Rset 电阻器的电流是多少?  

我们必须确定 Rset 电阻器大小。 这就是我要问 Rset 的功率限制规格的原因。

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    Rset 电流限制电阻器没有功率限制规格、该电阻器上的电流源极少。  我看不到您可以使用的电阻器类型有任何限制、低功率小型封装电阻器应该可以正常工作。  该器件通常用于在此引脚上具有0201电阻器的小型传感器。  因此、任何1/4瓦或1/8瓦电阻器都应该可以正常工作。

    您还可以更正的是、该电阻器在比较器上设置电压电平、用于设置过流故障电平。

    此致、

    Jonathan