This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257:故障电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984989/sn65hvd257-fault-current

器件型号:SN65HVD257

您好!

我在设计中使用的是 SN65HVD657 IC、就像总线一样。 在总线上连接了150个节点。 我想计算功耗。 因此、如果出现任何故障、则意味着数据表显示180mA 是最大故障电流。 该电流是否流经全部150个 IC? 如果是,则需要考虑 VCC*故障电流*150。

请答复

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monisha、

    感谢您将此问题提交给 E2E。 要回答您的问题、不、电流只会流过在故障条件下传输显性信号的器件。

    为了进一步详细说明这种情况、为了实现这种情况、CAN 总线必须发生电池短路、同时驱动显性信号、并且电池反向偏置。 所有这些事件发生的几率都很低、并且收发器在这种情况下保持的时间最多为显性超时时间~3ms。 此外、如果电池反向偏置、CAN 收发器的电源将被禁用、同样、收发器处于此状态的实际时间也非常短。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett