This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9036应用问题

Guru**** 2756445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984303/pca9306-pca9036-application-question

器件型号:PCA9306

大家好、

如果 PCA9306 EN/VREF2为高电平而 VREF1仍为低电平、是否会发生泄漏?

例如、在以下原理图中、如果 EN 连接到3.3V、而3.3V 电源轨比1.8V 电源轨更早变为高电平、那么3.3V 到1.8V 是否会发生泄漏?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF1和电源之间不得有电阻器。 EN 和 VREF2必须连接在一起。

    即使在正常运行期间、一个小电流流入 VREF2和流出 VREF1。 防止这种情况的唯一方法是将 EN/VREF2拉至低电平。

    对于诸如 I²C Ω 之类的慢速信号、有一个更简单的电路:保持 VREF1和 VREF2断开、并将 EN 直接连接至1.8V。然后 、当1.8V 电源关闭时、此开关被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您在提出问题时的反馈、我注意到您提到电流从 VREF1流入 VREF2。 实际上、问题是、如果 VREF2和 EN 在 VREF1保持低电平时更早变为高电平、是否有电流流入 VREF1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有说"从 VREF1到 VREF2"。 我说"进入 VREF2和退出 VREF1 "。

    当连接到 VREF2的电源被首先加电时、一个电流将流入连接到 VREF1的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、为了避免误解、在正常运行中、一个小电流从 VREF2电源流入 VREF2引脚、并且一个小电流从 VREF1电源流出。 是这样吗?

    您能否帮助解释有关您提到的保持 VREF1和 VREF2打开的模块的更多信息? 您的意思是、从原理图设计中、 我们可以将 VREF1和 VREF2引脚保持断开状态、并将 I2C 上拉至原理图中的其他位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF2和 VREF1之间有一个直接连接。 kΩ 限制电流、需要使用200k Ω 电阻器。 (请参阅 [常见问题解答]中的链接、LSF 转换器如何工作?)

    无论 VREF1/VREF2是否被连接、你始终必须将 μ I²C 信号上拉至它们各自的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 我根据建议创建了参考原理图。 您能否帮助确认设计是否正常或我们是否需要进一步修改?

    另外还有一个问题、客户希望交换 VREF1和 VREF2 (I2C1/I2C2)例程方向、我想前面的讨论表明、当 VREF1和 VREF2都为3.3V 时、可以进行。 我们还有第二个原理图设计、如下所示、您能帮您回顾一下它是否是一个不错的设计吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、第一个原理图正常。

    第二个不是:可以交换两侧、但 EN 和200 kΩ 连接必须始终位于电压较高的一侧。