This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:浪涌指数

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984604/thvd1410-surge-index

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件: 冲击

我能不能认为 thvd1410浪涌指数为6kV、最大浪涌指数为6kV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1410具有高 ESD 保护等级、但不具有浪涌保护功能。 在第10.2.1.5节中、您拉动该图的部分、它显示提供的浪涌功率远高于 ESD 冲击中提供的功率。 这旨在表明、对于需要浪涌电平瞬变的应用、需要外部保护。

    如果您看一下应用部分的详细设计过程(第10.2.2节)、我们将通过一个示例进一步解释此讨论、说明如何防止1kV 浪涌瞬态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett