This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75189:更新了具有更好温度范围的器件

Guru**** 2958400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75189A, SN55189A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984679/sn75189-updated-device-with-better-temperature-range

器件型号:SN75189
主题中讨论的其他器件: SN55189A

大家好、

客户正在寻找具有更好温度范围(-40至80或更高)的 SN74189。 我们是否为该申请提供了新的产品系列?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    SN55189A 是否可以工作? 它与 SN75189A 具有相同的引脚布局和功能、但可用于更高的温度范围。

    此致、

    Eric Hackett