This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:10GBASE-KR - SFI 协议转换

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983618/sn65lvcp114-10gbase-kr--sfi-protocol-conversion

器件型号:SN65LVCP114
主题中讨论的其他器件: DS100KR401

你(们)好

以太网开关 IC 通过背板到达 SN65LVCP114 MUX IC、全高速信号协议为10GBASE-KR

在切换 SN65LVCP114 MUXVIC 开关后、到达 SFP 光学端口所需的信号协议为 SFI

SN65LVCP114 MUX IC 是否支持此协议开关?

SFP-SN65LVCP114-背板-PHY、整个路径大约为18英寸(10GBASE-kr)、

能否以这样的速度达到 SN65LVCP114的驱动器功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    建议考虑 DS100KR401。 我建议此器件主要针对 KR 应用。此外、您还可以使用此器件的 IBIS-AMI 模型使用  您的介质丢失配置文件进行系统仿真。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们要问的是多路复用器、这是一种能够切换通道的 IC、为什么它推荐中继器?

    SN65LVCP114是否支持 SFI 协议的10GBASE-KR 协议?

    2、SFP-SN65LVCP114-背板-PHY、整个路径约为18英寸(10GBASE-kr)、是否能以这样的速度达到 SN65LVCP114的驱动器功能?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我错过了开关功能特性。 是的、您也可以使用 LVCP1414、因为它是一款线性转接驱动器、与协议无关。 建议使用 s 参数模型进行系统仿真、以检查18英寸背板眼图张开度。

    此致、Nasser