This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:未使用引脚设置为独立模式- NC 引脚-

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984578/tps25814-unused-pins-setting-with-standalone-mode---nc-pin--

器件型号:TPS25814

尊敬的团队:

TPS25814数据表 中显示了与表5-1中 NC 引脚相关的以下内容。 引脚功能。

  "NC | 21、31 |这个引脚没有功能。 保持悬空。"

将 NC 引脚接地是否正常?

为什么 NC 引脚的引脚功能显示"保持悬空"?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    这些引脚必须保持悬空并应接地。  

    谢谢、

    Emma