请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD6S300 大家好、
我的客户正在使用 TPD6S300RUKR、对 RPD_G1和 RPD_G2引脚感到困惑。 其 器件通过 USB VBUS 供电、但它不是移动设备、也没有电池。 但是、为了使其获得 VBUS 电源、他们认为需要将 RPD_G1和 RPD_G2连接到 C_CC1和 C_CC2、如数据表中所示。
数据表还显示: 如果您的应用不需要电池电量耗尽、请将 RPD_G1和 RPD_G2引脚接地。
但他们认为这只适用于具有 USB VBUS 以外电源的器件。
此评估是否正确?
提前感谢您的支持!
Errol