This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:RPD_G1和 RPD_G2引脚

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984552/tpd6s300-rpd_g1-and-rpd_g2-pins

器件型号:TPD6S300

大家好、

我的客户正在使用 TPD6S300RUKR、对 RPD_G1和 RPD_G2引脚感到困惑。 其 器件通过 USB VBUS 供电、但它不是移动设备、也没有电池。   但是、为了使其获得 VBUS 电源、他们认为需要将 RPD_G1和 RPD_G2连接到 C_CC1和 C_CC2、如数据表中所示。

数据表还显示: 如果您的应用不需要电池电量耗尽、请将 RPD_G1和 RPD_G2引脚接地。

但他们认为这只适用于具有 USB VBUS 以外电源的器件。

此评估是否正确?  

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    RPD_G1和 RPD_G2将确保在电池电量耗尽时为灌电流提供 VBUS。 无电电池电阻器可确保仅从 VBUS 获得电源的灌电流得到供电。 您的客户似乎需要将 RPD_G1/2连接到 C_CC1/2。  

    谢谢、

    Emma