This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:数据表中缺失-结至外壳热阻(RJC)和结温(TJ)。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984094/ds90cr287-missing-in-datasheet---junction-to-case-thermal-resistance-rjc-and-junction-temperature-tj

器件型号:DS90CR287

你好

为了计算外壳温度-我需要知道  DS90CR287MTD/NOPB 的结至外壳热阻(RJC)和结温(TJ)。

谢谢你

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我正在努力为您获取这些信息、我将在明天向您提供我收集的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    RJC 为19 °C/W 150°C 的数据表中列出了最大结温

    此致、

    Michael W.