This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:工作温度/封装?

Guru**** 2506015 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984847/ds25br440-operating-temp-package

器件型号:DS25BR440

大家好、  

有关 DS25BR440的快速问题。 在数据表的第14页、DS25BR440TSQX 封装的工作温度范围为-40°C 至85°C。 但是、DS25BR440TSQ 工作温度保持空白。 我是否可以假设它具有与 TSQX 封装相同的工作温度范围?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    是的、-40°C 至85°C 的温度范围适用于此器件的所有封装。

    此致、

    I.K.