This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IRHB 和 DP83822IFRHB 之间的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983702/dp83822if-difference-between-dp83822irhb-and-dp83822ifrhb

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822I

您好!  

我的客户询问是否可以用  DP83822IFRHB 轻松更换 DP83822IRHB、因为 DP83822IRHB 存在电源短缺问题。  

客户是否需要考虑任何问题或重要事项。

客户已经比较了数据表、发现唯一的区别是 DP83822IFRHB 的100BASE-FX 支持:

 100BASE-FX 必须通过硬件搭接引脚启用:

但 在他们的电路中、情况并非如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    是的、您的客户可以使用 IFRHB 更换 IRHB 版本、而不会出现任何问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!


    非常感谢您的快速回答!


    我们已经将此信息告知 CM、如果还可以使用"DP83822HRHB"和"DP83822HRHB"、则会立即收到下一个问题、因为"IF"版本也已从公开市场推出。


    最好的爬梯和塔尼克优于在 advcne 的

    Christian S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    HRHB 版本应该可以使用。 客户询问的另一个器件是什么?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    很抱歉,我的问题与“DP83822HRHB”和“DP83822HFRHB”有关... 因此,如果所有可用版本都可以被替换,那么最后就可以替换。

    此致、并提前感谢您

    Christian S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    只要设计基于 DP83822I、IF、H 和 HF 就应该能够替代它。

    此致、

    Gerome