This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:具有集成磁性元件的以太网连接器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984761/dp83867cr-ethernet-connectors-with-integrated-magnetics

器件型号:DP83867CR

您好!

我们正在考虑将 7499111121A 以太网连接器 与 Wurth Elektronik 的集成磁性元件结合使用、并具有以下前两张图片中所示的内部连接和特性。 我注意 到、与 DP83867CR 数据表(下图)中显示的值相比、左侧的电容器值有一个很小的差异、即4x0.01uF、而不是4x0.1uF。  

您认为这是合适的连接器吗? 这种差异是否会成为问题并使电路无法正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioannis、

    我在这里看到的最大问题是、磁性元件左侧的中心抽头短接在一起。 这在过去造成了合规性问题。 为了避免任何潜在问题、我建议查找另一个中心抽头不短接在一起的磁性元件、如数据表所示。

    此致、

    Adrian Kam