This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:请与 TUSB320 (在 DRP 数据模式下)一起帮助实现电力输送(高达100W)解决方案

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984832/tusb320-please-help-to-achieve-power-delivery-up-to-100w-solution-together-with-tusb320-in-drp-data-mode

器件型号:TUSB320

尊敬的团队:

我们正在构建一个具有 USB Type C 连接器、高达100W 功率传输功能和 TUSB320芯片的系统、用于连接 SoC 上的 USB 2.0 OTG 外设单元(它具有 ID 引脚)。 我们需要电力输送能够在 TUSB320的 DRP 模式下运行。 请就以下问题提供解答:

我们是否可以通过 TUSB320的硬件引脚 CC1/CC2线和某些 PD 控制器芯片连接在一起?

2.您能建议一些可与 TUSB320配合使用的 PD 控制器芯片(至少30W、100W 就可以了。 TUSB320仅在 DRP 模式下工作。)

3.您能否提供一些描述此类或类似解决方案原理图的应用手册/文档?

谢谢、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 PD 控制器的功率超过100W