This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:正在寻找 Sub-LVDS 收发器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984796/sn65lvds049-looking-for-sub-lvds-transceiver

器件型号:SN65LVDS049

各位专家、您好!

我的客户正在寻找类似于"SN65LVDS049"的 Sub-LVDS 收发器
但是、该器件无法支持 Sub-LVDS 信号。
然后、您能告诉我针对此问题推荐的器件吗?

输入和输出信号电平如下。
Sub LVDS:共模电压=0.9V、差分电压=+-150mV
单端信号:LVCMOS 3.3V 或1.8V

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi