This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:故障模式

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984440/tvs3300-the-failure-mode

器件型号:TVS3300

大家好、

您能告诉我们 TVSxx 系列的故障模式吗? 短路了吗?

当客户期望它会很短时、 是否有任何方法可以填补该缺口?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是拼写错误。

    我想故障模式是短的。 当客户期望它打开时、是否有任何方法来填补缺口?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    正确、故障模式为短路。 但是、在极少数情况下、如果足够高的电流流经二极管、则会烧断。 填补空缺意味着什么?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、  

    感谢您的评论。

    我是说、我只是想知道如何避免短路、或者如何通过额外的电路使其断开。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    明白。 我认为、除非您强制过大的电流通过二极管、否则无法保证开路故障。 但是、我不建议这样做、因为这样会损坏系统。

    此致、

    Matt Smith