This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152Q-Q1:用作1:2扇出缓冲器

Guru**** 2906350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984569/ds25cp152q-q1-use-as-1-2-fanout-buffer

器件型号:DS25CP152Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS25CP152

客户希望使用 DS25CP152获取一个 LVDS 信号并将其发送到两个 LVDS 负载。  

是否首选:

  1. 将 LVDS 信号馈送到两个器件输入并联、并使每个输入连接到其各自的输出
  2. 或将 LVDS 信号连接到一个输入、并使用 SEL 引脚使 DS25CP152向两个器件输出发送相同的信号。  

我认为方案2更好、因为输入 LVDS 信号将通过单个100欧姆输入电阻正确端接。 并联方法会使有效端接电阻为50欧姆。

如果使用 OPTION2、我们应该如何处理未使用的 LVDS 输入?  保持引脚悬空或将其接地或连接到 Vcc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是我同意选项2是您所注意到的首选。

    请通过49.9 Ω 将未使用的输入端连接到 GND。

    此致、Nasser