This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:Icc under PE=OFF、EQ=ON

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984274/ds25br440-icc-under-pe-off-eq-on

器件型号:DS25BR440

您好!

您能告诉我在 PE=OFF、EQ = ON 下 DS25BR440的 ICC 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这一情况尚未确定。 与我们的一位设计人员讨论这一点时、我们预计每个 EQ 大约为8mA。

    此致、、、Nasser