This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:IBIS 模型显示了 SD0信号的 NC

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983794/tca9548a-ibis-model-shows-nc-for-sd0-signal

器件型号:TCA9548A

大家好、

你好。

请帮助检查客户声称 TCA9548A ibis 文件显示了 SIGNAL 名称 SD0的 NC model_name。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢您的联系。 遗憾的是、我们没有 TCA9548A 的串联模型、这就是您在其中许多信号下看到 MODE_NAME 对应的 NC 的原因。 仍然可以使用 IBIS 模型中的数据来评估信号引脚的 RLC 特性。

    最棒的

    Danny