This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:关于 VCC

Guru**** 2845060 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983889/tl16c2550-regarding-vcc

器件型号:TL16C2550
主题中讨论的其他器件:TL16C554A

您好的支持团队。

数据表 P11"建议运行条件"中3.3V 的 VCC 范围是否正确?

这是拼写错误吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、

    这是一个排印错误、它应该说:

    最小值- 3.0V、典型值- 3.3V、最大值- 3.6V。

    我们将相应地更新数据表、感谢您指出这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric-San

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    还有一个问题、我想问您有关该器件和 TL16C554A 的问题。

    如果 未 使用 RTS*、CTS*、DTR*、DSR*、DCD*、RI*引脚,这些引脚是否可以保持断开状态?

    如果不是、我应该怎么做?

    对于 tL16C554A 的 RTS*、CTS*、DTR*、DSR*、DCD*、RI*,情况如何?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、

    如果您不使用这些引脚、那么您就不会使用此器件的握手和数据验证功能。 如果是这种情况、则这些引脚可以保持悬空。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric-San

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、

    千兆