This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:SN65HVD82负载容量

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984207/sn65hvd82-sn65hvd82-load-capacity

器件型号:SN65HVD82

我想)负载容量、这是因为 RS-485总线有更多的节点(SN65HVD82、我看到 输入电阻为每个负载12K 的要求、 我想知道输入电阻是在线路和接地之间  、还是在线路和线路之间、这是正确的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    要求是指线路和接地之间的输入电阻。 该要求基于每个收发器产生的泄漏电流大小、对于 SN65HVD82、可在 数据表第5页的"总线输入电流"下找到该要求。 理论上、在最大电流为125uA 的情况下、一条总线上可以安装256个 SN65HVD82收发器。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢