This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:独立模式下的未使用引脚设置

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984208/tps25814-unused-pins-setting-with-standalone-mode

器件型号:TPS25814

尊敬的团队:

我的客户正在考虑使用具有独立模式的 TPS25814、因此不使用以下引脚。
请检查每个未使用引脚的设置。

  • /POL --> 可以保持断开状态,也可以连接到 GND
  • /SINK --> 可以保持断开状态,也可以连接到 GND
  • /debug --> 可以保持断开状态,也可以连接到 GND
  • I2C_EC_SDA -->  通过一个上拉电阻器2.2k Ω 连接至上拉电压(LDO_3V3)
  • I2C_EC_SCL ->  通过一 个上拉电阻器2.2k Ω 连接至上拉电压(LDO_3V3)
  • I2C_EC_IRQ ->  通过一 个10kohm 的上拉电阻器连接至上拉电压(LDO_3V3)、或者其他?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将很快为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    请参阅以下内容、了解如何处理未使用的引脚:

    -/POL:如果未使用则接地

    -/SINK:如果未使用则接地

    -/debug:如果未使用则接地

    - I2C_EC_SDA:通过一个电阻器连接至上拉电压

    - I2C_EC_SCL: 通过电阻器连接至上拉电压

    - I2C_EC_IRQ: 通过一个电阻器连接至上拉电压

    谢谢、

    Emma