This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:如果未使用 RIN、则将其连接至 GND

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984224/max3232-connect-rin-to-gnd-if-unused

器件型号:MAX3232

大家好、

如果客户不使用 RIN2、您的建议 将保持悬空。
如果客户将 RIN2连接到 GND、是否存在任何问题?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/703430/max3232-max3232-not-used-pin-configuration/2592968

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    两个 Rin 引脚上都有内部下拉电阻、因此可以从外部将它们连接到 GND。

    此致、

    Eric Hackett