This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:TCA9545APWR 未按预期工作

Guru**** 2930910 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983718/tca9545a-tca9545apwr-working-not-as-expected

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

您好!

我们将 TCA9545APWR - 4通道 I2C 总线用于我们的两个应用。

但有时我们会遇到 I2C 通信无法正常工作的问题。

我们正在启用所有输出通道、但我们仅使用一个通道、其余通道接口未安装在 PCB 上。 这是否会对工作渠道产生任何影响? 或者这是 I2C 总线上的电容驱动问题吗?

如果我们绕过 IC、I2C 将按预期工作。 e2e.ti.com/.../TCA9545A.pdf

请查找随附的原理图实现并提出其根本原因。

谢谢、此致

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的通道无关紧要。

    请显示故障 μ I²C 信号的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 并不是每次都发生故障、但每当发生故障时、我们都会在 SDA 和 SCL 上使3.3V 电压有效、因此不会进行数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    很遗憾听到您遇到一些问题。 如果不知道导致故障的具体原因和发生的确切情况、就很难解决这种情况。 遗憾的是、I2C 总线有许多无法正常工作的方法!

    当您说根本没有通信时、您是否意味着 TCA9545A 没有响应读取命令? I2C 控制器是否无法通信? 您是否看到任何异常的 ACK/NACK 行为?

    请注意、TCA9548A 是 I2C 响应器。 总线上的控制器提供 SCL、即使在读取期间也是如此。 如果您没有看到任何 SCL 信号、则这可能意味着控制器未执行读取命令。

    提供示波器迹线很有用、因为它使我们能够看到 I2C 信号完整性的潜在问题。

    最棒的

    Danny