This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:方框图中的输入滤波器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984212/tca6408a-input-filter-in-block-diagram

器件型号:TCA6408A

您好、先生、

数据表的第1页被描述为" SCL/SDA 输入上的噪声滤波器"。

我想了解更多信息。

您能告诉我电路配置和这个噪声滤波器的值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规范要求对于快速模式器件、短于50ns 的尖峰将被滤除。 这是该滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢你。

    您可以共享滤波器电路吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我想了解有关该滤波器的更多信息。

    我是否可以从您那里获得详细信息?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    原理图中的滤波器只是一个50ns 抗尖峰脉冲滤波器。 正如 Clemens 所说、这只是为了符合 I2C 规范。 通常、这些滤波器只是时间常数为50ns 的低通滤波器。

    最棒的

    Chris