This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042取代了 TJA1040和 TJA1042

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984317/tcan1042h-tcan1042-replace-tja1040-and-tja1042

器件型号:TCAN1042H

大家好、

TCAN1042可以引脚对引脚进行连接并替换 TJA1040和 TJA1042?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先 、TCAN1042的引脚确实与 TJA 器件的引脚相匹配、但 TCAN1042上没有 SPLIT 引脚。 该引脚不再需要通过发射认证、因此根据您购买的器件、它现在用作 NC 或 VIO 引脚。 TJA 器件也是如此。

    不同之处在于电气特性。 这里是我发现的一些差异。

    对于 TJA1042、VCC 上的欠压检测低于 TCAN1042H 的 UVCC:3.5V 与3.8V

    TJA1042的最小 VIO 低于 TCAN1042:2.8V v.s 3.0V

    器件的 VOL 和 VIL 的测量方法也不同。

    不过、这些差异很小、我不希望在更换这些器件时出现问题。 我仍然建议您仔细了解 TCAN1042的电气特性、并确保它符合您系统的规格。

    最棒的

    Chris