This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I:是否"COL / GPIO2"引脚是否用于"链路状态"?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984268/dp83822i-dp83822i-whether-col-gpio2-pin-is-used-for-link-status

器件型号:DP83822I

您好!

我可以使用 PHY DP83822I 的"COL/GPIO2"引脚作为  "链路状态"的输出吗?

即:

COL / GPIO2 (引脚29)="低电平"(0V) --用于下行链路

COL / GPIO2 (引脚29)="高电平"(3.3V) --表示链路打开

此引脚切换后、我们可以读取 BMSR 0x0001以检查 链路状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    可以使用"COL/GPIO2"引脚来指示链路状态。 在寄存器0x0463中、必须将位[2:0](COL/GPIO_2控制)设置为0x001。 然后、在寄存器0x0025中、将位[6:3](MLED 配置)设置为0x0000。 这应将"COL/GPIO2"引脚设置为用作链路指示器、与"LED_0"引脚的默认功能相同。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    此致、

    Adrian Kam