This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:压摆率控制要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984328/sn75dp159-slew-rate-control-requirement

器件型号:SN75DP159

大家好、团队、

我的客户计划在其设计中使用 SN75DP159。

我们可以通过引脚搭接模式下的 SLEW_CTL 在最快数据速率/ 5ps 慢/ 10ps 慢中选择压摆率。

然而,他们无法作出选择哪一个的决定。

您能否解释一下为什么需要压摆率控制?在什么情况下、压摆率适合哪种情况?

例如、如果是 xxxxxx、用户应选择5ps。 如果是 yyyyy、用户应选择10ps。 对于 zzzzz、用户应选择最快。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将 SLEW_CTL 引脚保持为 NC、并选择在电路板上设置上拉和下拉。 然后、可以调节 SLEW_CTL 以满足 HDMI 规格所需的上升/下降时间。

    谢谢

    David