This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:垂直消隐间隔问题

Guru**** 2828845 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984263/tvp5151-vertical-blanking-interval-issue

器件型号:TVP5151

你(们)好

我使用 TVP5151PBSR 将模拟复合视频信号解码为具有离散同步信号的数字4:2:2 YCbCr 信号。 TVP5151PBSR I2C 寄存 器通过 STM32F413RGT6控制器进行配置、到目前为止、我将获得数字输出、HSync、VSync 和场指示信号。 但是、即使我配置相关寄存器(03h、0Fh)并写入垂直 Balnk 间隔开始和停止寄存器(18h、19h)、我也无法获得垂直消隐间隔输出。 能否有人请向我推荐垂直消隐间隔信号不出现的原因、并为这种情况提供适当的解决方案。

谢谢、此致、

马诺哈尔 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 如 TVP5151产品页面中所述、此产品没有技术支持。  https://www.ti.com/product/TVP5151。  您可以在 e2e 论坛中搜索存档、但没有此处理器的技术专家可以回答新的 E2E 问题。