This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:是否可以使用电荷泵电容器(C1-C4)、电容为2.2uF

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983595/max232-are-these-possible-to-use-charge-pump-capacitor-c1-c4-is-2-2uf

器件型号:MAX232

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 MAX232ID 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、电荷泵电容器(C1至 C4)应使用1.0uF 陶瓷、钽或电解电容器。

这些器件是否可以使用陶瓷2.2uF 而不是1.0uF

在可能的情况下、它应该注意什么。  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    是的、MAX232 可以使用4个2.2uF 电容。 当器件加电时、输出电压稳定可能需要更长的时间。 有关 详细讨论、请参阅此博客。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我知道、C2uF 可用于 C1-C4。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一