This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:IBIS 模型

Guru**** 2870400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983973/dp83867cs-ibis-model

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

各位专家、您好!

 

我对 DP83867CSRGZT 的 IBIS 模型有疑问。

从产品页面、我们可以获得 DP83867IR (IR 的含义是什么?) IBIS 模型。

它是否与 DP83867CSRGZT IBIS 模型相同?

此外、DP83867的"CS"和"I"与"E"之间的差异仅为"温度等级"和"帧起始检测时序"?

 

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    DP83867IR IBIS 模型与 DP83867CS 模型相同。 这些器件之间的其他差异包括引脚数、封装和其他特性、例如 GMII 可用于"IR"而不是"E/CS"。 但是、在功能方面、它们应该是相同的。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian - San、您好!

    感谢你的答复。

    客户希望使用 SGMII 电路。 将 DP83867IR 用于 SGMII 电路是否没有问题?

    DP83867IR 看起来不支持 SGMII。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    DP83867IR 不支持 SGMII。 如果客户希望使用 SGMII、则必须使用 DP83867CS。 但是、IBIS 模型可用于这两种器件。

    此致、

    Adrian Kam