This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983947/tca9617a-tca9617a

器件型号:TCA9617A

大家好、

根据 TCA9617A/B 数据表、Vcca 必须等于或低于 Vccb。 如果不满足此条件、可能会看到哪些错误?  

Vcca 仅用于为 A 侧输入比较器和电源正常状态检测电路提供基准。 在这种情况下、我可以认为唯一的问题是、如果 Vcca 高于 Vccb、基准电压将发生变化、因为基准电压为0.3*vcca 和0.7*vccb、最终将让比较器根据新基准做出决定。  

还可能观察到哪些其他错误?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farman、

    从技术上讲、您可以使用 VCCA>VCCB 来操作此器件。 但是、这会围绕该器件的电气特性发生变化。 TCA9617仅具有 VCCA<=VCCB 的电气特性、因此我们不知道这种变化会对器件产生什么影响。 您必须对其进行测试。

    要检查的一点是 B 侧的 VILC。 此更改可能会改变 VILC、您需要确保 您的 I2C 驱动器能够驱动低于 VILC。 如果这是不可能的、那么您将无法从 B 侧向 A 侧发送低电平。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris