This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:接收器输出负载?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984175/sn65lvdt2-receiver-output-loading

器件型号:SN65LVDT2

对于 SN65LVDT2、您能否阐明接收器输出上的负载?

在 DS 的图3和图4中、我们可以安全地将各种负载施加到输出端并实现安全运行。

但是、如果是数据表、则接收器输出电流的最大绝对值为+/- 12mA。

您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们只能保证器件在数据表中指定的绝对最大设置范围内工作时的安全运行(不会损坏器件):+/- 12mA。 这些图仅供参考。 您应始终参考绝对最大值和建议运行条件。

    此致、

    I.K.