This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:启动问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983473/tps25750-startup-concerns

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

我们将 TPS25750用作具有 BQ25731的 DRP。 用作电源时、负载在开始时具有较大的电流尖峰、然后逐渐降至预期的60-100W。  

在大电流尖峰期间、我们看到 VBUS 和 PP_HV 电压在~4ms (从20V 到15V 甚至10V)内被拉至相当低的水平。 这会导致电路关闭、我不确定是因为过流(我们使用 TPS25750允许200%的过流)还是欠压。 在任何情况下、是否有方法对 TPS25750进行编程以自动重新开启? 我们测试过的其他 USB-C 电源也会出现下降、但随后会立即恢复供电。 想知道 TPS25750中是否有允许这种情况的设置吗?

我们正在供电的 USB-C 器件有时在 VBUS 上具有一些残余电压(~1-3V)。 这似乎防止了 TPS25750与器件协商(一旦电压降至1V 以下、TPS25750就会工作)。 我们测试过的其他电源似乎没有这种限制。 是否有办法将 TPS25750设置为能够承受此条件?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    这种瞬变是在 C 型电缆上发生还是在内部电源结构内发生?  如果在 TPS25750是 UFP (灌电流)时发生这种情况、则电流限制应防止 PP_HV 电压降低到该低电平。  您不应将电流设置为200%、这将允许高达10A 的电流尖峰通过 TPS25750。

    TPS25750设计用于在灌电流情况下提供缓慢斜坡、因此、如果电流限制正常、并且 PP_HV 和 VBUS 上具有指定的电容、则不应发生这种情况。  TPS25750不会再次导通的唯一方法是、电流太高、以至于它进入 HARD_SHORT 状态、在该状态下、它认为 VBUS 短接至另一个电源或接地、并且系统需要进入稳健的保护状态。

    您是否能够捕获您描述的事务的 VBUS 和 CC 线路、VBUS 在总线上的1V 至3V 电压范围内的位置。  这实际上违反了规范、但我可以将其视为未来可能的功能增强。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TPS25750是源极(DFP)时、会发生该瞬态。

    让我检查一下 VBUS 1-3V 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    如果瞬态足够快、并且 TPS2570会像硬短路一样做出反应、则在断开电缆之前、它不会自动重新导通。

    通过在 PPHV1上添加额外电容来进一步稳定初始大功率消耗、可以缓解这种情况。  您是否碰巧知道瞬时电流负载是多少以及何时施加?