This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:适用于 USB-C 连接器的 BQ24392

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392, BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983499/bq24392-bq24392-for-usb-c-connector

器件型号:BQ24392
主题中讨论的其他器件: BQ24092

我想将 BQ24392+BQ24092用于锂离子供电设备、该设备通过 C 连接器全速使用 USB 2.0来检测 D+/D-线路上的专用充电器。  

这是否有任何问题? 数据表显示"BQ24392为…μ H 与微型和微型 USB 端口配合使用。"

是否有更合适的成本类似的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否只对检测专用充电器感兴趣、没有数据+充电?  是否需要支持特定的充电器类型?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该端口将用于数据和充电。  

    我们需要检测的唯一充电器是 BC1.2 (D+和 D-短接)、但尽可能多的其他类型也是不错的。  

    我计划在 CC 引脚上使用比较器来检测"USB Type-C 电流"、我认为这将在未来取代计算机上的 CDP。

    我还在看 BQ24055、它是一款芯片、价格更便宜、但无法检测到 Apple 等 充电器、这里有文章说它是 NRND?  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/557805https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/571330

    但 https://www.ti.com/product/BQ24050 是 BQ24055的数据表、其显示为"Active"。  https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/BQ24055DSSR/12596436 还显示"Active"。   我对此感到困惑。

    但是、BQ24392+BQ24092用于检测 Apple 充电器的额外成本可能是值得的。  

    但是、如果我访问 https://www.ti.com/product/BQ24092 、然后查看 https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 、它总共有283个器件、同样 、https://www.ti.com/interface/usb/redrivers-multiplexers/products.html 总共有65个器件、因此尝试在这些列表中查找其他类似 IC 并不会让人感到不知所措。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、BQ24055看起来仍然处于活动状态。  您可能希望在电源管理论坛中查询有关该问题的信息。  

    听起来 BQ24392非常适合您的应用。  我们没有其他类似的 USB 充电检测开关、对于 USB 2.0 Type-C、您可以短接 DP 线路和 DM 线路并跳过多路复用器。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="JMMN"]

    奇怪的是、BQ24055看起来仍然处于活动状态。  您可能希望在电源管理论坛中查询有关该问题的信息。

    好的。

    [引述]

    听起来 BQ24392 非常适合您的应用。  我们没有其他类似的 USB 充电检测开关、

    嗯、BQ24055实际上不是一个开关、它只是测量 D+/D-线路来实现同样的东西。  我不确定它到底是如何工作的、但只要它能正常工作、我就不在乎、这种情况也是一种好的解决方案。

    [引述]

    对于 USB 2.0 Type-C、您可以短接 DP 线路和 DM 线路并跳过多路复用器。   

    [/报价]

    嗯、计算机上的充电器或充电端口会使线路短路(然后在检测到它是计算机端口时、它们会解除短路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信刚才提到的 USB 2是针对 USB-C 连接器上的2组 DP 和 DM。 这些引脚可在连接器处短接。

    与 BQ24392集成的开关根据检测到的连接将 DP 和 DM 连接到 USB 2 PHY。 如果 SDP 和 CDP (如果已连接)、则允许数据流动。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="321793" URL"~/support/interface/f/interface-forum/983499/bq24392-bq24392-for-usb-c-connector/3635540 #36355440">我认为、所述的 USB 2简短描述适用于 USB-C 连接器上的2组 DP 和 DM。 这些引脚可以在连接器处短路。[/quot]

    是的、USB-C 连接器上的2组 DP 和 DM 引脚始终连接在一起。

    [引用 userid="321793" URL"~/support/interface/f/interface-forum/983499/bq24392-bq24392-for-usb-c-connector/3635540 #36355440"]与 BQ24392集成的开关根据检测到的连接将 DP 和 DM 连接到 USB 2 PHY。 如果 SDP 和 CDP (如果已连接)、则允许数据流动。    [/报价]

    是的、看起来 BQ24055已停产、 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/983818/is-bq24055-active-or-nrnd/3635508#3635508

    我想我们将使用这种方法