This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否预加载了默认固件?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984114/tusb9261-is-default-firmware-pre-loaded

器件型号:TUSB9261

对于 TUSB9261、是否预加载了默认固件?

或者  、在使用之前、我是否需要通过 SPI 闪存加载固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261没有预加载的 FW 引导代码将仅对连接的 SPI 闪存执行猝发读取。 应使用完整的 FW 映像对连接的 SPI 闪存进行预编程、或使用 TI.com 上的闪存器软件(仅限 Windows OS)进行板载编程。 TUB921闪存燃烧器创建了完整的 FW 映像、应用于对 SPI 闪存进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261没有预加载的 FW 引导代码将仅对连接的 SPI 闪存执行猝发读取。 应使用完整的 FW 映像对连接的 SPI 闪存进行预编程、或使用 TI.com 上的闪存器软件(仅限 Windows OS)进行板载编程。 TUB921闪存燃烧器创建了完整的 FW 映像、应用于对 SPI 闪存进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261没有预加载的 FW 引导代码将仅对连接的 SPI 闪存执行猝发读取。 应使用完整的 FW 映像对连接的 SPI 闪存进行预编程、或使用 TI.com 上的闪存器软件(仅限 Windows OS)进行板载编程。 TUB921闪存燃烧器创建了完整的 FW 映像、应用于对 SPI 闪存进行编程。