This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:关于改善眼图模式的方法

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983627/tusb551-about-method-to-improve-eye-pattern

器件型号:TUSB551

您好!

我的客户 H3C 在其系统中使用 TUSB551。 现在、他们在 Tx 处测试了眼图模式、但该模式无法满足要求。

现在的配置是:EQ 被拉至接地、OS 和 DE 如数据表上的图12配置那样浮动。 客户希望了解他们可以为配置做些什么、以获得更好的眼图模式。 请您分享有关此问题的任何想法和评论吗?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    眼图如所示。 眼睛高度低于客户的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TUSB551位于电路板的什么位置? 客户可以尝试将 DE 拉高以获得更好的 TX 眼图结果、但上面列出的眼图非常好。 客户对这里的期望是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。 P.S. 我与 Andrew 合作处理此案。

    客户要求为±100mV、而电流眼图高度接近限 值±100mV。

    我会让客户尝试拉  高以查看是否有任何改进、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    客户可能还需要考虑对布局进行改进、以帮助减少抖动。 这也有助于提高测量的眼图高度并满足要求。