This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:通过 I2C 进行 TPS65988 SPI 无主机编程

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984061/tps65988-tps65988-spi-less-host-programming-over-i2c

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987

看起来像是 TI 应用报告 SLVA972A TPS65987和 TPS65988无 SPI 主机编程
TI 网站上缺失过 I2C 的信息。

TPS65988器件中是否不再能够采用这种编程方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此编程方法仍然可用。 如果您需要该文档、我可以通过 E2E 上的直接消息向您提供。  

    谢谢、

    Emma