This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:如何为系统芯片(VOL = 0.4V)设计 TCA9517 (Vilc= 0.4V)

Guru**** 2532580 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984078/tca9517-how-to-design-tca9517-vilc-0-4v-for-system-chip-vol-0-4v

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9803

有两个问题需要您的支持。

我们希望选择 TCA9517作为解决方案。 在我们的应用中、TCA9517 Vilc 为0.4V、主芯片电压为0.4V。 设计是否正常?

如果设计没有问题、您是否有任何数据或应用手册可供参考?

如果没有、如何为 VOL = 0.4V 的主芯片设计缓冲器?  

我们还考虑将 TCA9803作为解决方案。 但 TCA9803数据表指示 Vil =0.3*VccA 或 Vil =0.3*VccB。 没有电堆规格。 您是否有规格? Villec?  当 VccA/ VccB 为3.3V 时、TCA9803的最大 VIL 是否为0.99V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的 VOL 是在特定电流下测量的。 通过调整上拉 电阻器的大小以减小电流、您可以获得更低 的 VOL

    TCA980x 使用不同的机制来检测信号方向。 只需确保 B 侧没有上拉电阻器。