This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I:是否"INT/PWDN"引脚是否用于"链路状态"?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984045/dp83822i-dp83822i-whether-int-pwdn-pin-is-used-for-link-status

器件型号:DP83822I

您好!

我是否可以使用 PHY DP83822I 的"INT/PWDN"引脚作为  "链路状态"的输出?

即:

INT/PWDN (引脚8)="低电平"(0V) --用于下行链路

INT/PWDN (引脚8)="高电平"(3.3V) --用于链路建立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    "INT/PWDN"引脚不能用作链路状态的输出。 我建议使用"LED_0"引脚来表示链路状态。

    此致、

    Adrian Kam