This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:有关 MOD 的问题(由 Microsoft 定义)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983765/tusb7320-question-about-mod-defined-by-microsoft

器件型号:TUSB7320

大家好、

我的客户有一个问题需要团队帮助。

客户提到有一个由 MSFT 定义的 MOD、您是否知道它是什么?

由于 MOD 描述符由 Microsoft 本身定义、因此现在、我客户的器件未响应此非 USB 标准协议要求、并且此器件使用我们的 USB 转接驱动器 TUSB7320。

在正常情况下、不响应 MOD 描述符的器件也可以正常使用和关闭。

在这个问题中、通过监控 USB 总线、可以发现当器件连接到工业计算机的扩展 USB3.0接口时、如果器件不响应(MOD)、操作系统将继续发送 MOD 描述符请求、从而导致无法关闭。

经过分析和判断、扩展 USB3.0端口驱动程序有缺陷。 当系统首次初始化时、如果 USB 设备不响应非标准 MOD 描述符、驱动程序将继续重新发送请求、导致系统无法关闭。

如果您对此有任何意见或建议、敬请告知、谢谢!

或者、您可以直接向我发送电子邮件、以供进一步讨论、 kai.lai@ti.com

启丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我从未听说过 MOD 描述符、客户能否提供描述?  客户使用什么驱动程序?   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复、实际上我也不知道、但客户正在等待我们的反馈。

    我是否也可以将您转至我们的邮件环路以进行进一步讨论?

    如果可以、请与我分享您的电子邮件地址。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚向您发送了一封电子邮件。