This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:错误模式

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983679/tca9800-error-mode

器件型号:TCA9800

大家好、

我的客户正在评估 TCA9800。 请就以下问题提供建议吗?

在任何情况下、Bch 侧在 TCA9800DGK 的错误模式下都无法正常工作?
(如果发生这种情况、从 ACH 到 Bch 再到 Bch 再切换到 ACH 可能无法正常工作、或者如果电源在此状态下掉电或上电、可能无法正常工作等)

(背景)

I2C 通信故障发生在客户的内部检查中、原因正在分析中、但问题无法重现、原因分析很困难。 我们已将电路板上的异物作为可能的原因、I2C 线路接地短路以及 I2C 电平转换器故障。 我提出了一个问题、因为如果有任何有关 I2C 电平转换器故障的信息、我想引用这个问题。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    感谢您的联系。 TCA9800使用电流感应机制来确定何时将 B 侧拉低。 一个重要的设计注意事项是确保不违反 IEXT-I 和 IEXT-O 限制。 请查看 TCA9800数据表的第9.4.1.2节以了解相关信息。

    [报价用户="Takashi Yamaguchi "]是否有任何 Bch 端在 TCA9800DGK 的错误模式下无法正常工作的情况?

    就"错误模式"而言、TCA9800没有错误模式。 请告诉我、如果我不理解您在这里提出的问题的含义。

    最棒的

    Danny