This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:INH 引脚下拉寄存器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983186/tcan1145-q1-inh-pin-pull-down-register

器件型号:TCAN1145-Q1

各位专家、您好!

我想了解 INH 引脚。 数据表指定了 INH 引脚的 RPD。 INH 引脚具有下拉电阻器? 还是该规格适用于外部下拉电阻器? 如果需要外部下拉电阻器、为什么需要它以及为什么选择它?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    INH 引脚没有内部下拉电阻。 INH 引脚充当 Vsup 的高电压输出。 它可用于控制稳压器的使能。 如果您希望在这种情况下使用它、此时您需要一个值为 RPD 的外部下拉电阻器。 如果您不使用该引脚、则可以将其保持悬空。 请记住、该引脚应视为高电压逻辑输出、而不是电源输出。  

    如果您想详细了解 数据表第24页上的引脚部分10.3.5 、请访问。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    为了进一步补充 Chris 所说的话、外部下拉并不是完全必要的。 建议这样做、因为当 INH 被禁用(在睡眠模式中)时、网络在内部保持悬空、而不是被驱动为低电平。 因此、我们建议使用一个高值外部下拉电阻器来提供一个强大的接地放电路径、以便在禁用电压时电压快速放电至0V。 电阻器值较高的原因是 VSUP 不会产生显著的电流消耗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San 和 Chris-San,

    感谢您的评论、我理解。

    客户希望使用 INH 引脚驱动外部 FET 的栅极、如下所示。 请您回顾一下它是否起作用?

    https://tidrive.itg.ti.com/a/T1lKBsNZShVdWUoc/14079bb4-f4ad-4e01-a344-ae658d3a4d7f?l

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    如果我不正确理解电路、请告诉我。 这似乎是一种在 CAN 器件加电时为稳压器供电的方法。 但是、如果您的电压稳压器具有 EN 引脚、则可以实现这一点。 电压稳压器上是否没有 EN 引脚?

    它看起来不像该 MOSFET 电路那样工作。

    当向 M1的栅极施加电压时、开关将关闭、但 M1的漏极至源极没有电压。 因此不会向 M2的栅极施加电压。 这是我推荐的设置。

    这是它在您的电路中的样子。

    请告诉我、如果您对此有任何疑问、我知道手图不是最好的、但上面的电路应该足够容易遵循。

    最棒的

    Chris