This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:将 TS3USB221A 替换为 TS3USB221A-Q1

Guru**** 2942900 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983555/ts3usb221a-q1-replace-ts3usb221a-with-ts3usb221a-q1

器件型号:TS3USB221A-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

大家好、

 TS3USB221A 目前已缺货、但 TS3USB221A-Q1可用。 我们的客户想知道他们是否可以使用 TS3USB221A-Q1替代 TS3USB221A。 通过比较这两个器件的数据表、 可以看出有一些差异、例如 Ron、带宽以及其他热特性和电气特性。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 125C 下测试了 Q1的高导通电阻。 在-40C 至85C 之间、221A 和221A-Q1应具有相同的性能。