This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:TCAN1042HV-Q1替代了 TJA1042T/3

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983347/tcan1042hv-q1-tcan1042hv-q1-replace-tja1042t-3

器件型号:TCAN1042HV-Q1

降级器、

我注意到、TCAN1042HV-Q1可用于 P2P 代替 TJA1042T/3。

我想知道硬件中的 P2P 之外、我的软件是否需要进行一些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    不需要、您的软件不需要更改。 如果您需要有关此方面的文档、可以直接向我发送电子邮件、我可以提供一份文档、其中显示了 TJA 和 TCAN 器件之间的任何时序差异。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈。

    可以通过电子邮件共享我的文档?谢谢。

    leo.chen@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    我通过电子邮件发送了文档、我将关闭此主题。

    此致、