This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:关于功能安全

Guru**** 2928230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257, TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983328/tcan330-regarding-functional-safety

器件型号:TCAN330
主题中讨论的其他器件:SN65HVD257TCAN337

您好!

  我目前正在 设计冗余多拓扑 CAN 网络时使用 CAN 收发器"SN65HVD257"。

  1." TCAN337"是否可用作替代? (电压要求差异、引脚排列不是问题)。

  2.此部件是否支持功能安全功能,或者是否有任何方法可以获得产品级功能安全认证。

此致、

Srivatsan.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srivatsan、

    1.如果您可以使用3.3V 而不是5V 为 VCC 供电、则可以使用 TCAN337。 否则、TCAN337收发器基于3.3V 电源并对 CAN 总线进行相应偏置。 SN65HVD257是一款基于5V VCC 电源并对 CAN 总线进行相应偏置的收发器。

    2、此时、此器件不支持功能安全、但会影响整个系统的 ASIL 等级。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      感谢您的回答。

     "目前、没有这款器件不支持功能安全、但它会影响整个系统的 ASIL 等级。"

     您是否意味着 TI 将通过 此收发器提供支持以达到产品 ASIL-SIL 等级?

    此致、

    Srivatsan.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srivatsan、

    TI 可提供有关器件的 FIT、失效模式分布和引脚失效模式的文档、以帮助提供故障机制信息。 我们无法直接支持 ASIL 评级流程。

    此致、